Other Parts Discussed in Thread: TDC1000
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583585/tdc1000-tdc1000-compin
器件型号: TDC1000
您好、
COMPIN 引脚可以接收的回波或 RF 的最大振幅 (pk 到 pk) 是多少??
请尽快答复。
此致、
Ritvik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583585/tdc1000-tdc1000-compin
器件型号: TDC1000
您好、
COMPIN 引脚可以接收的回波或 RF 的最大振幅 (pk 到 pk) 是多少??
请尽快答复。
此致、
Ritvik
尊敬的 Eddie:


这些是我的 VCOM 的图像,你可以看到是大约 2.4V 和射频信号,我给出也有一个直流失调电压 2.4V , 不包括初始脉冲回波的前 3 个回波也有 2.3 伏的峰峰电压、我可以改变。现在发生的情况是、当我将电压阈值设置为 0x03(即 125mv)时、我得到结果但不是很准确、不是每次都得到结果、例如、如果我从该值中获取 10 个读数、我得到 5 个读数、但 5 个读数中只有 2 个是准确的、如果我设置的阈值更高 低于 125mV 我没有得到任何读数、因此如果我的回波切换为来自 VCOM 的–1.2V、即使我设置了 775mV 的阈值、我也应该获得准确的读数。 如您所见、我降低了噪声。 请让我知道我如何能够尽快进行,我正在达到我的项目的最后期限.
谢谢
Eddie、
脉冲如果保持在 2.3 V pk-pk ,即 1.15V 在负侧,所以即使我设置阈值 775mV ,我是 375mV 超过阈值,所以我不认为应该有任何问题. 所以现在 我面临的主要问题是,我得到的读数是正确的,但这些读数是不一致的,我收到的读数大多是不正确的,所以我想我可能错过了一些寄存器设置,这可能会导致问题,所以如果你可以建议哪些寄存器,我应该记住和设置。
关于回声监听窗口,我保持它最大值,这样我不会错过许多回声。我也将 TIMING_REG 设置为最大值,所以我认为这不是一个问题。
谢谢