Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844
器件型号: AWRL6844EVM
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件
您好 TI

此致、
加平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844
器件型号: AWRL6844EVM
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件
您好 TI

此致、
加平
\radar_toolbox_3_30_00_06\source\ti\examples\Automotive_InCabin_Security_and_Safety\AWRL6844_InCabin_Demos\prebuilt_binaries\demo_in_cabin_sensing_6844_system.release.appimage
尊敬的 Jia:
我明白您现在所说的。 我运行了 SBL 映像并尝试在车厢图像中发送 6844、看起来可以正常发送、但在您将器件复位并计数到 10 后、它无法正确重新启动或加载该映像。 Hello world 图像工作正常。 车内映像仅为~900KB、远小于 SBL 支持的最大大小 (1784KB)。
请给我几天时间来研究这个问题、并返回给您。
此致、
Vignesh K.
尊敬的 Jia:
在 CCS 中重新编译了 SBL Lite 映像并使用 AR Prog 工具将 SBL 映像刷写到器件中后、SBL 已经开始工作(从 RTB 3.30 中发送最新的车内映像)。 我不确定重新编译 SBL 是什么修复方法、还是使用命令行编程器进行刷写是什么修复方法、但我怀疑使用命令行编程器进行刷写会创建与可视化工具默认功能不同的 SFLASH 标头。 刷写 SBL 时请使用以下命令:
在中 C:\ti\mmwave_L_SDK_06_01_00_01\mmwave_l_sdk_06_01_00_01\tools\FlashingTool 文件夹
.\arprog_cmdline_6844.exe -p COM[在此输入 COM 端口] - f1 “ 【在此处放置路径】 \\sbl_lite_xwrL684x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\\Release\\sbl_lite.release.appimage“-of1 8192 -of2 270336 -s SFLASH -c -cf
请注意为器件填写应用程序的 COM 端口号并填写 SBL 重新编译应用程序映像的完整路径。 我使用了最新 SDK 发布车内演示映像的默认预构建二进制文件。
如果这不起作用、请告诉我!
此致、
Vignesh K.
尊敬的 Vignesh:
首先、与我的设置相关:我使用 SDK 中提供的默认应用图像、并在 AWR6844EVM 硬件上执行测试。
我在测试时观察到了不同的结果 SBL 和 sbl_lite 。 。 sbl_lite 功能 运转相当正常 ,但标准 SBL 失败 。
此外、我使用arprog_cmdline_6844.exe了刷写、并已验证我使用的命令是否与解决方案中概述的步骤一致。
因此、我添加了一些调试消息来检查程序执行状态。 我发现执行挂起(被卡住)在以下一点:
/*将图像从闪存读取到指定的存储器位置(将虚拟地址转换为物理地址)*/
Flash_read (gFlashHandle[CONFIG_FLASH0]、偏移、(uint8_t *) loadAddrVirtToPhy (loadAddr、metaHeader.imgInfo[i]。imgMagicWord)、metaHeader.imgInfo[i]。imgSize);