This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关 AWR2944 的问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591826/awr2944-questions-about-awr2944

器件型号: AWR2944

尊敬的团队:

客户正在使用 TI 的 AWR2944 和 LP877452A 前置雷达解决方案。 目前、他们在交付过程中遇到了问题、希望询问:
当电池电压从 16V 快速降至 6.5V 以下时、雷达会断电。 当重新通电至 16V 时、雷达会反复重新启动、大约每 5 秒重新启动一次;
2.确定重启原因是由于 PMIC 内部看门狗的触发;
3、当前设计采用默认的 PMICMP 配置, WD 功能下拉至地面;
4.他们希望通过 SPI 接口配置 PMIC 的寄存器以禁用内部看门狗功能、但正常的 SPI 读写编程功能无法正常工作、无法读取芯片 ID。

我是否可以询问如何或通过哪些渠道可以实现此功能?
项目交付紧急,请快速回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我邀请到了我们的 PMIC 团队、我认为可以为他人提供帮助。 这看起来确实是 WD 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    2. 确定重新启动的原因是触发 PMIC 的内部看门狗;

    是的、这可能是由于 WID-Vin (WV) 降压转换器为 PMIC 供电。  您可能需要检查 WV 的 UVLO 设置。 可能是 WV 无法保持 Vout 3.3V、这会导致 PMIC 关断。  

    为了查看发生了什么情况、最好检查示波器 VBAT 电源、PMIC 输入电源(这是来自 WV 的 Vout)和 PMIC 的使能信号。  

    [引述 userid=“618906" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591826/awr2944-questions-about-awr2944 ]3. 当前设计使用默认的 PMICMP 配置、WD 功能下拉至地面;

    如果 CS 引脚上存在下拉电阻、则 WD 可能已禁用、但通常这种问题与其他引脚一起存在、原因是该引脚实际上未被拉至低电平、并且在检测期间不小于 0.1V。 因此、您可以检查该引脚上是否有任何上拉电阻器、这些上拉电阻器可能会阻止禁用 WD。  

    [引述 userid=“618906" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591826/awr2944-questions-about-awr2944 ]4. 它们希望通过 SPI 接口配置 PMIC 的寄存器以禁用内部看门狗功能、但正常的 SPI 读写编程功能无法正常工作、并且无法读取芯片 ID。

    检查 VIO 电压是否可用。 或 SPI 线路正确端接至其他 SoC。  

    此致、

    Ishtiaque