Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
器件型号: AWR2944
尊敬的团队:
客户正在使用 TI 的 AWR2944 和 LP877452A 前置雷达解决方案。 目前、他们在交付过程中遇到了问题、希望询问:
当电池电压从 16V 快速降至 6.5V 以下时、雷达会断电。 当重新通电至 16V 时、雷达会反复重新启动、大约每 5 秒重新启动一次;
2.确定重启原因是由于 PMIC 内部看门狗的触发;
3、当前设计采用默认的 PMICMP 配置, WD 功能下拉至地面;
4.他们希望通过 SPI 接口配置 PMIC 的寄存器以禁用内部看门狗功能、但正常的 SPI 读写编程功能无法正常工作、无法读取芯片 ID。
我是否可以询问如何或通过哪些渠道可以实现此功能?
项目交付紧急,请快速回复,谢谢!