This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001-Q1:OPT4001-Q1 速度下降时间和放大器;上升时间问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT4001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592714/opt4001-q1-opt4001-q1-speed-fall-time-rise-time-issue

器件型号: OPT4001-Q1

您好的团队、

我们的客户正在使用上升时间大于 300ns 的 90kHz CLK。
根据数据表 OPT4001-Q1、在快速模式下、数据速率范围为 10kHz 至 400kHz。  

信号上升时间是否必须小于 300ns、才能确保可靠的数据传输?

I²C、数据表中“快速模式“的定义似乎与标准 T Ü V S Ü D 规范不一致、该规范将快速模式定义为在高于 100kHz 的速度下运行。

image.png

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我可以得到答复?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoxiang  

    如果您在 90kHz 时钟下运行、则在标准模式下运行。 在标准中、最大上升时间为 1000ns。  

    谢谢、  

    Joseph Scherphorn