Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844
器件型号: AWRL6844
您好、我们已对天线布局进行了更改。 配置新的天线布局(4Tx 采用半波长间距、4Rx 采用[0、1、4、6]间距)后、 在水平和垂直角度设置过程中、雷达系统无法初始化。 并且没有任何点云数据。 如何修改此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们通过 MATLAB 上部计算机将配置表直接发送到演示板。 我们使用的 SDK 版本是 radar_toolbox_30_00_06、配置文件是
antGeometry0 –3 –3 –3 –3 –2 –2 –2 –2 –1 –1 –1 –1 0 0 0
antGeometry1 0 –1 –4 –6 0 –1 –4 0 –1 0 –1 –4 0 –1 0 –1 –4 0 –1 –4
默认值用于其他配置。
您好、我们测试了最新的 SDK 和雷达工具、发现问题仍然存在、与原始现象一致、没有点云数据。 我们只更改了天线配置、
antGeometry0 –3 –3 –3 –3 –2 –2 –2 –2 –1 –1 –1 –1 0 0 0
antGeometry1 0 –1 –4 –6 0 –1 –4 0 –1 0 –1 –4 0 –1 0 –1 –4 0 –1 –4
其他问题尚未修改、因此在 CCS 在线调试期间此问题应该能够重现
大家好、我们使用的 SDK 版本为 6.0.5.01、雷达工具为 3.30.0.06。 这是 AWRL6844 工具箱发布的车内演示、配置表使用 cpd.cfg。 我们只更改了天线布局、 您是否可以通过 CCS 在线调试重现问题并使用此天线布局对其进行配置? 如果您在 CCS 上在线调试并将天线配置更改为我们的天线配置、应该能够重现问题。
我们还尝试了最新的 SDK 版本 6.1.0.01、雷达工具箱为 3.30.0.006、配置表使用默认 cpd.cfg、并且在配置中未修改任何内容。 但没有点云数据、只有帧编号在变化。 我们认为该版本的 SDK 可能与雷达工具箱不兼容。
我们建议您直接在 CCS 上在线调试天线布局、并进行一些修改、看看是否存在任何问题。 我们直接发送配置用于在线调试、没有任何点云数据或帧编号信息、雷达似乎尚未启动。 我们在以下版本上进行了调试:
SDK 版本为 6.0.5.01、雷达工具使用 3.30.0.06。
天线布局如下:
antGeometry0 –3 –3 –3 –3 –2 –2 –2 –2 –1 –1 –1 –1 0 0 0
antGeometry1 0 –1 –4 –6 0 –1 –4 0 –1 0 –1 –4 0 –1 0 –1 –4 0 –1 –4
如果您在在线调试方面有任何进展、请告知我们。 谢谢你
您好、Xia:
我能够使用您的 antGeometry 设置运行演示。 但我注意到检测到很多点、并且可视化工具不稳定。 我必须在 MATLAB 可视化工具中通过 liveTuningAvailable = 0 禁用实时调优功能、然后我能够稳定地运行演示。 或通过在 cpd.cfg 中添加以下行来提高 UART 波特率。波特率 1250000
我在刷写模式下以 CPD 模式运行、没有看到 m_ind 和 n_ind 的值限制为 4。 如果您仍然有问题、可以尝试新的二进制文件和配置 file.e2e.ti.com/.../5861.cpd.cfg
最佳、请访问e2e.ti.com/.../demo_5F00_in_5F00_cabin_5F00_sensing_5F00_6844_5F00_system.release.appimage
Zigang
您好:
将此链接 (/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/demo_5F00_in_5F00_cabin_5F00_sensing_5F00_6844_5F00_system.release.appimage Automotive_In cpd.cfg) 中的 AppImage 与 5861.cfg 配置配合使用可以成功、但故障率非常高、应用程序启动后很快崩溃。另一方面、使用 radar_toolbox_3_30_00_06 Cabin_Security_中的 AppImage 时 Cabin_Demos(位于 radar_toolbox_3_30 5861.cfg src antPhaseRot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1。
因为 antPhaseRot 与 compRangeBiasAndRxChanPhase 是冗余的 、会导致混淆。 在较新的版本中,我们进行了一些清理以摆脱 antePhaseRot CLI。
您是否可以 通过以下更改在 radar_toolbox_3_30_00_06 中尝试演示
1) 增加 CFAR 阈值以减少检测次数?
2) 禁用 libeTuning 在 MATLAB 可视化工具中可用?
3) 添加 CLI 来增加 UART 波特率: 波特率 1250000
此致、
Zigang
你好。
我们正在使用 radar_toolbox_3_30_00_06、并增加了配置文件中的 CFAR 阈值、但执行仍然失败。 下面是我们正在使用的配置文件—请帮助我们确定导致问题的原因。
e2e.ti.com/.../cpd_5F00_1125_5F00_A_5F00_test.cfg
您好:
请使用工具箱中的预编译二进制文件和可视化工具尝试附加的配置。 它与 AWRL6844 EVM 配合使用时运行良好。 当然、由于天线设置错误、点云都是错误的。 e2e.ti.com/.../cpd_5F00_diffAnt.cfg
此致、
Zigang