Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
器件型号: IWR6843AOP
IWR6843-AOP 数据表提供了的天线增益图 Tx/TX Rx 方位角(H 平面)和仰角(E 平面)中。 如果您可以分享天线增益和辐射图测量的测试设置和设备详细信息(例如,使用的测试实验室,测试方法)、这将非常有用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
器件型号: IWR6843AOP
IWR6843-AOP 数据表提供了的天线增益图 Tx/TX Rx 方位角(H 平面)和仰角(E 平面)中。 如果您可以分享天线增益和辐射图测量的测试设置和设备详细信息(例如,使用的测试实验室,测试方法)、这将非常有用。
尊敬的 Kuldeep:
有关测试设置详细信息、请参阅以下文档:
https://www.ti.com/lit/an/spracx7/spracx7.pdf (第 2 节 — 低成本制造设置图 2-1。 示例测试环境)。
谢谢。此致、
Swarnendu
尊敬的 Swarnendu:
我知道、测试是在 消声室中进行的。 我正在寻找 消声室的详细信息、如消声室的尺寸、室内使用的射频吸收器类型 、频率范围、这些射频吸收器的屏蔽效率、雷达和角反射器之间的距离、角反射器的规格以及本实验的位置(如果可能)、我们可以参考原型和产品级测试计划。
此外、我要查找用于雷达天线增益和辐射方向图测试的特定测试固件的参考文档/链接。
在文档“毫米波生产测试概述“中、建议使用“低成本台式消声室“进行校准和生产测试。 是否可以使用“低成本台式消声室“进行天线增益和辐射方向图测试?
谢谢
Kuldeep
尊敬的 Kuldeep:
是的、 “低成本台式消声室“一节中提到的设置有利于天线增益和辐射方向图测试。
文档中显示的实验图像是位于达拉斯的 TI 内部实验室。
如需了解有关暗室尺寸、暗室中使用的射频吸收器类型、频率范围、这些射频吸收器的屏蔽效率、雷达和角反射器之间的距离的详细信息、请参考同一文档第 2.1 节。
您可以根据想要创建的光室尺寸选择角反射器。 在选择消声室的长度时、还需要考虑角反射器的远场。 需要有足够的空间来放置转盘(如果需要)、电缆、天线阵列的远场和角反射器的远场。
今年年初、我已经详细讨论了这个问题。 请参阅以下主题:
IWR6843AOP:在定制 PCB 设计中查询 IWR6843AOP 的传感性能和仿真 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛
有关简单的远场计算、请参阅以下链接:
生产测试固件特定于用户应用。 根据应用的不同、用户可以定义固件和配置。 基于最终用例的应用需要在生产层面进行测试。
我有几个问题:
您是否计划开发一个具有成本效益的消声箱或小型消声箱装置?
这里的目标是什么? 是在您的最终产品级别开发生产测试基础设施吗?
谢谢、
Swarnendu
尊敬的 Swarnendu:
感谢您分享相关线程、其中包含许多有用的信息。
回答您的问题:
问题 1:我们正在探索 一个经济高效的小型消声箱设置?
问题 2: 我们计划将此设置用于雷达测试和后期用于生产测试。 (您对此有何看法?我们是否可以使用相同的设置?)
我还有几个问题:
为了计算近场和远场天线、 在计算中使用了天线长度(在给定链接中)。 IWR6843AOP 模块的天线长度是多少?
对于 消声室尺寸估计所需的“天线阵列的最大尺寸“、我们应该考虑什么。
谢谢
Kuldeep
尊敬的 Kuldeep:
请在下面找到我的回答:
我们计划将此设置用于雷达测试、然后用于生产测试。 (您对此有何看法?我们是否可以使用相同的设置?)
是 Kuldeep,相同的设置可以用于测试和以后的生产测试。
要计算近场天线和远场天线、 计算中使用了天线长度(在给定链接中)。 IWR6843AOP 模块的天线长度是多少?
有关天线尺寸、请参阅器件数据表:

对于 消声室尺寸估算所需的“天线阵列最大尺寸“、我们应该考虑哪些因素。
请考虑虚拟天线阵列最大尺寸、即 λ(5mm)。
谢谢、
Swarnendu
尊敬的 Swarnendu:
感谢您的答复。
以下是其他几个问题:
(1) 在天线位置和阵列矩阵的屏幕截图中、贴片天线尺寸不清楚。 根据共享的屏幕截图、两个 Tx 天线相隔 lemda 空间、Rx 天线相隔 lemda/2 距离。
我的任务是查看 IWR6843AOP 的贴片天线尺寸
(2) 根据数据表、 单发射器输出功率 EIRP 为 16dBm、

是否可能、所有三个 Tx 天线都将同时处于活动状态?
“功率退避范围“是什么意思?
谢谢
Kuldeep
尊敬的 Kuldeep:
我的任务是 IWR6843AOP 的贴片天线尺寸
您能告诉我这个问题的理由吗? 用于计算远场吗?
是否可能、所有三个 Tx 天线都将同时处于活动状态?
是的、受支持。 请参阅器件数据表以供参考:

“功率退避范围“是什么意思?
16dBm 是单个发送器将发送的最大功率。 如果需要降低传输的功率以满足调节或其他需求、退避设置将有所帮助。 可以通过增加必要的回退来降低传输功率。 例如、如果您需要每个发送器发送 10dBm、则必须使用 6dB 回退。
谢谢、
Swarnendu
尊敬的 Kuldeep:
是的、这也用于计算 far 域、
对于远场计算、不建议将目标精确放置在近场到远场转换点。 此外、在验证的情况下、目标的远场(角反射器)将占主导地位。 因此、计算时不需要天线尺寸。
为了降低调节功耗、这是否会限制雷达功能性能(如距离精度和分辨率)?
在特定时间点实际上只有一个 TX 处于开启状态时、可以使用 TDM MIMO、从而将最大传输功率限制为一个 TX 功率。 这不会对性能产生影响、因为处理链将考虑全部三个发送器。
谢谢、
Swarnendu