This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 天线阵列特性

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1583397/iwr6843aop-iwr6843aop-antenna-array-characteristic

器件型号: IWR6843AOP

IWR6843-AOP 数据表提供了的天线增益图  Tx/TX Rx 方位角(H 平面)和仰角(E 平面)中。 如果您可以分享天线增益和辐射图测量的测试设置和设备详细信息(例如,使用的测试实验室,测试方法)、这将非常有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldeep:

    有关测试设置详细信息、请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/an/spracx7/spracx7.pdf (第 2 节 — 低成本制造设置图 2-1。 示例测试环境)。

    谢谢。此致、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:  

    感谢您分享低成本制造设置文档。  

    您能否提供用于测量 Tx 和 Rx 天线增益和辐射方向图的测试方法和测试设备的详细信息。

    我们如何测量 IWR6843AOP Tx/IWR6843AOP Rx 天线增益和辐射方向图?  

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep,

    这与从中提取数据表的辐射方向图的环境相同。

    低成本设置详细信息和要求在同一文档中提及(第 2.1 节“硬件“)

    后续章节还介绍了消声室尺寸的更多详细信息以及相关建议。  

    由于这是封装天线、因此无法单独测量天线增益。 有关 EIRP 编号、请参阅器件数据表。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep,

    似乎您已按下“此操作无法解决您的问题“按钮。

    我没有完全关注您需要的其他信息。 请您重新陈述您的问题、以便我正确理解这些问题?

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    我知道、测试是在 消声室中进行的。 我正在寻找 消声室的详细信息、如消声室的尺寸、室内使用的射频吸收器类型 、频率范围、这些射频吸收器的屏蔽效率、雷达和角反射器之间的距离、角反射器的规格以及本实验的位置(如果可能)、我们可以参考原型和产品级测试计划。  

    此外、我要查找用于雷达天线增益和辐射方向图测试的特定测试固件的参考文档/链接。  

    在文档“毫米波生产测试概述“中、建议使用“低成本台式消声室“进行校准和生产测试。 是否可以使用“低成本台式消声室“进行天线增益和辐射方向图测试?  

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldeep:

    是的、 “低成本台式消声室“一节中提到的设置有利于天线增益和辐射方向图测试。

    文档中显示的实验图像是位于达拉斯的 TI 内部实验室。

      如需了解有关暗室尺寸、暗室中使用的射频吸收器类型、频率范围、这些射频吸收器的屏蔽效率、雷达和角反射器之间的距离的详细信息、请参考同一文档第 2.1 节。

    您可以根据想要创建的光室尺寸选择角反射器。 在选择消声室的长度时、还需要考虑角反射器的远场。 需要有足够的空间来放置转盘(如果需要)、电缆、天线阵列的远场和角反射器的远场。

    今年年初、我已经详细讨论了这个问题。 请参阅以下主题:

    IWR6843AOP:在定制 PCB 设计中查询 IWR6843AOP 的传感性能和仿真 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    有关简单的远场计算、请参阅以下链接:

    天线近场和远场距离计算器 

    生产测试固件特定于用户应用。 根据应用的不同、用户可以定义固件和配置。 基于最终用例的应用需要在生产层面进行测试。

    我有几个问题:

    您是否计划开发一个具有成本效益的消声箱或小型消声箱装置?

    这里的目标是什么? 是在您的最终产品级别开发生产测试基础设施吗?

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    感谢您分享相关线程、其中包含许多有用的信息。  

    回答您的问题:

    问题 1:我们正在探索 一个经济高效的小型消声箱设置?

    问题 2: 我们计划将此设置用于雷达测试和后期用于生产测试。 (您对此有何看法?我们是否可以使用相同的设置?)

    我还有几个问题:

    为了计算近场和远场天线、 在计算中使用了天线长度(在给定链接中)。 IWR6843AOP 模块的天线长度是多少?

    对于 消声室尺寸估计所需的“天线阵列的最大尺寸“、我们应该考虑什么。

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldeep:

    请在下面找到我的回答:

    我们计划将此设置用于雷达测试、然后用于生产测试。 (您对此有何看法?我们是否可以使用相同的设置?)

    是 Kuldeep,相同的设置可以用于测试和以后的生产测试。

    要计算近场天线和远场天线、 计算中使用了天线长度(在给定链接中)。 IWR6843AOP 模块的天线长度是多少?

    有关天线尺寸、请参阅器件数据表:

    对于 消声室尺寸估算所需的“天线阵列最大尺寸“、我们应该考虑哪些因素。

    请考虑虚拟天线阵列最大尺寸、即 λ(5mm)。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Swarnendu:

    感谢您的答复。

    以下是其他几个问题:

    (1) 在天线位置和阵列矩阵的屏幕截图中、贴片天线尺寸不清楚。 根据共享的屏幕截图、两个 Tx 天线相隔 lemda 空间、Rx 天线相隔 lemda/2 距离。  

    我的任务是查看 IWR6843AOP 的贴片天线尺寸

    (2) 根据数据表、 单发射器输出功率 EIRP 为 16dBm、  

    是否可能、所有三个 Tx 天线都将同时处于活动状态?  

    “功率退避范围“是什么意思?

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldeep:

    我的任务是 IWR6843AOP 的贴片天线尺寸

    您能告诉我这个问题的理由吗? 用于计算远场吗?

    是否可能、所有三个 Tx 天线都将同时处于活动状态?

    是的、受支持。 请参阅器件数据表以供参考:

    “功率退避范围“是什么意思?

    16dBm 是单个发送器将发送的最大功率。 如果需要降低传输的功率以满足调节或其他需求、退避设置将有所帮助。 可以通过增加必要的回退来降低传输功率。 例如、如果您需要每个发送器发送 10dBm、则必须使用 6dB 回退。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    是的、这也用于计算远场、此外任何相关文档中都不提供天线尺寸信息。  

    这意味着、如果不加以控制、模块的最大射频输出功率可高达 48dBm。

    如果为了降低调节目的的功耗、此操作是否会限制雷达的功能性能(如距离精度和分辨率)?

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldeep:

    是的、这也用于计算 far 域、

    对于远场计算、不建议将目标精确放置在近场到远场转换点。 此外、在验证的情况下、目标的远场(角反射器)将占主导地位。 因此、计算时不需要天线尺寸。

    为了降低调节功耗、这是否会限制雷达功能性能(如距离精度和分辨率)?

    在特定时间点实际上只有一个 TX 处于开启状态时、可以使用 TDM MIMO、从而将最大传输功率限制为一个 TX 功率。 这不会对性能产生影响、因为处理链将考虑全部三个发送器。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    对于角反射器、在“IEC 61496-5 功能测试“文档中、 使用并推荐 RCS 为 0.14m2 和 40m2 的角反射器。  

    对于人体存在检测应用、建议使用经过校准的角反射器吗? 要求的准确度是多少?  

    您能否提供相同的供应商详细信息?

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep,

    对于人类检测、角反射器不必那么精确。  

    您能否提供相同的供应商详细信息?

    我与 Dileep 就此进行了详细的交谈。 如果您可以共享几个角反射器部件、将会更好。 我可以查看并帮助您完成定稿。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    人类所需的精度值是多少?

    CR 值 0.17m2 与 99%人的值是如何得出的?

    如果您能分享测试(IEC 61496-5 功能测试)中使用的角反射器的器件型号、我将不胜感激。

    谢谢

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的同事很快就会回答您的这一部分问题。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuldeep、

    ISO 7250-1 出版物本身详细介绍了使用什么程序来确定该 RCS 代表最小的 RCS。 角反射器是使用我们的内部机械车间制造的、不是在网上购买的、但只要材料是铝或不锈钢、并且边长与文档中的内容相符、三面角反射器就应该满足测试需求。

    此致、

    Pedrorm