This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:IWRL6432AOPEVM:在 mmWave Studio GUI 中运行 common_device_setup.lua 文件时出现错误消息

Guru**** 2694195 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWRL6432AOPEVM, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1587909/iwrl6432aopevm-iwrl6432aopevm-error-message-when-running-common_device_setup-lua-file-in-mmwave-studio-gui

器件型号: IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMIWRL6432

您好:

 

我正在尝试设置 DCA1000EVM 以与 IWRL6432AOPEVM 配合使用。 我一直关注此链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__AZpB296-3QEz48rsFnFiOw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST。 我已经得到一切工作. 现在我进入“DCA1000EVM mmWave Studio xWRLx432“小节。  

 

我按照以下说明中的图像设置了插针和插件。

image.png

我已经调整了安装 lua 文件。 以下是我调整后的文件的片段。

image.png

image.png

image.png

 

我现在正尝试通过 60GHz LUA 文件设置来运行 mmWave Studio GUI。 下面是我的 GUI 截图和我收到的错误消息。

image.png

我已经尝试了 DCA1000EVM 的故障排除手册。 我只安装了 MATLAB 运行时 8.5.1 版本。 路径定义如下图所示。

image.png

我注意到、当我运行 GUI 时、GUI 中 APPSS 子部分下的链接会发生变化。 以下是运行后它当前显示的内容。

image.png

链接应为“C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_04_02\firmware\mmwave_DFP\rfalfirmware\appss“、但我不确定这是否是实际问题。

 

非常感谢任何和所有的帮助。

 

谢谢、

Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、每次运行 GUI 时、它都会将射频频率类型切换为 77GHz、而预期为 60GHz。 请参阅下图了解之前和之后的信息。

    之前:

    之后:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到,在说明中,它显示了 lua 文件的图像,见下面。

    我可以按照前 3 条命令的路径进行操作。 但是、当我尝试按照 atecal_firmware 路径操作时、该路径不存在。 我没有任何 atecal bin 文件。 这是直到我走之前的路径不再存在对我来说。 请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Travis。

    我们的 DCA 专家已离职、在他回来后将提供更新。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您注意到 LUA 脚本中的情况、则 绝不会在中的默认器件设置脚本中调用/使用 atecal_firmware 和 RFS_firmware 变量

    \tools\scripts\mmWaveStudio_lua_examples\xWRLx432

    这两个变量涉及 xWRL6432 早期器件修订版所需的旧版固件文件。 您很可能 有一个较新的版本、不需要这两个文件、因此可以按原样运行脚本。

    此致、

    Pedrorm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    感谢您提供的信息。

    如果这不是问题、那么根据我发送的信息、您是否有解决方法来解决我收到的错误消息? 我当前无法运行该脚本。

    谢谢、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我像你建议的那样删除了这两条线、这让我走得更远了。 我现在在 mws.sopDebugFwPostBootCfg 命令行运行 lua 文件时收到错误消息。 错误消息显示

    MWS.sopDebugFwPostBootCfg (0、0、0、0、0、 0)
    -- xw_status = 0

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    ***脚本失败!***
    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    异常消息为:
    对象引用未设置为对象的实例。

    您对解决此错误消息有何建议?

    谢谢、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Travis、

    您是否更改了路径以确保其指向固件的 AOP 版本?

    例如:

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_04_02\firmware\mmwave_DFP\rfirmware\ xWRL6432_AOP

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我像您上面建议的那样删除了第 6/7 行、因此我认为不依赖于选择器件 IWRL6432 AOP 与 IWRL6432。 我对该部分仅有的几行是第 3-5 行。

    谢谢、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线解决。 用户需要使用位于的 Radar Toolbox 中的器件特定 LUA 脚本 \tools\scripts\mmWaveStudio_lua_examples、而不是 mmWaveStudio 中的通用 LUA 脚本。

    此致、

    Pedrorm