Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWRL6844
目的是、这款开发板是由我们公司开发的、但使用的芯片是 TI 的 AWRL6844。 当我们尝试通过 UART 进行刷写时、刷写过程会失败。 我应该注意哪些方面、以便 SBL 无法成功刷写、例如闪存配置和其他相关方面?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cheyrl:
感谢您与我们联系、请允许我花几天时间来研究这个问题、然后返回给您。
同时、您可以在 SBL Lite 和 SBL 上的 SDK 中找到相关文档。
此致、
Vignesh K.
尊敬的 Cheyrl:
在您的其他 E2E 帖子中、我分享了与该问题相关的信息。 请尝试查看这些问题的答案、如果您仍有问题、请告诉我。
AWRL6844:如果该芯片未下载任何映像、RBL 软件是否会通过 UART 通信发出任何消息?
AWRL6844:您能否提供刷写方法以及在刷写过程中应采取的预防措施?
此致、
Vignesh K.