This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:如果该芯片未下载任何映像、RBL 软件是否会通过 UART 通信发出任何消息?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1585099/awrl6844-does-rbl-software-any-message-come-out-through-uart-communication-if-this-chip-does-not-download-any-image

器件型号: AWRL6844

尊敬的 TI 支持部门

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    您是否想知道在未正确加载图像时是否收到错误消息? 如果是、我不确定、需要几天时间进行检查、以确认是否发送了错误消息。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何关于此问题的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    我还没有更新、我仍在调查。 我很抱歉耽误你的时间,我将在一周结束前得到一个答案。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheryl:

    如果您加载的图像无法加载、则不会出现任何错误消息。 当您看到可以加载映像并且映像正常工作时、您就会知道映像何时成功加载。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RBL 在上电时是否会通过 UART 显示任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheyrl:

    我道歉,因为我犯了一个错误。 RBL/UART 将发回一些错误代码。 我正在清除这些代码的可访问性、一旦我能够共享错误代码、我将通过回复此 E2E 来完成此操作。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheyrl:

    我很抱歉耽误你的时间,我已经不在办公室了。 有关 UART 错误代码、请参阅以下内容:

    错误代码位定义(8 字节)

    错误描述

    0x0000000000000001

    M_BOOT_UART_dwnld_incomplete

    在 SFLASH / SRAM 映像仅部分传输的情况下关闭下载命令时发生。

    0x000000000002

    M_BOOT_UART_INVALID_TARGET_MEM

    发生频率

    1)    SOP 器件管理中使用的 SRAM 存储类型命令

    2)    SOP 功能模式下使用的 SFLASH 存储类型命令

    0x000000000004

    M_BOOT_UART_INVALID_FLASH_ADDR

    开放下载命令中指定的 FLASH_ADDRESS 不与扇区边界对齐。

    0x0000000000000008

    M_BOOT_UART_CRC_INIT_FAILURE

    CRC 模块初始化失败

    0x0000000000000010

    M_BOOT_UART_INVLD_SIZE

    帧大小与预期的 UART 帧大小不匹配。

    0x0000000000000020

    M_BOOT_UART_CRC_MISMATCH

    UART SFLASH 下载 CRC 不匹配–当计算出的 CRC 与刷写中的预期 CRC 不匹配时、会发生

    0x0000000000000040

    M_BOOT_UART_PARSEL_FAIL

    解析图像失败。 在功能模式下可能返回以关闭下载。

    此致、

    Vignesh K.