器件型号: AWRL6844
尊敬的 TI 支持部门
你好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cheyrl:
我很抱歉耽误你的时间,我已经不在办公室了。 有关 UART 错误代码、请参阅以下内容:
|
错误代码位定义(8 字节) |
错误描述 |
|
0x0000000000000001 |
M_BOOT_UART_dwnld_incomplete 在 SFLASH / SRAM 映像仅部分传输的情况下关闭下载命令时发生。 |
|
0x000000000002 |
M_BOOT_UART_INVALID_TARGET_MEM 发生频率 1) SOP 器件管理中使用的 SRAM 存储类型命令 2) SOP 功能模式下使用的 SFLASH 存储类型命令 |
|
0x000000000004 |
M_BOOT_UART_INVALID_FLASH_ADDR 开放下载命令中指定的 FLASH_ADDRESS 不与扇区边界对齐。 |
|
0x0000000000000008 |
M_BOOT_UART_CRC_INIT_FAILURE CRC 模块初始化失败 |
|
0x0000000000000010 |
M_BOOT_UART_INVLD_SIZE 帧大小与预期的 UART 帧大小不匹配。 |
|
0x0000000000000020 |
M_BOOT_UART_CRC_MISMATCH UART SFLASH 下载 CRC 不匹配–当计算出的 CRC 与刷写中的预期 CRC 不匹配时、会发生 |
|
0x0000000000000040 |
M_BOOT_UART_PARSEL_FAIL 解析图像失败。 在功能模式下可能返回以关闭下载。 |
此致、
Vignesh K.