Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, AWRL6844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MMWAVE-L-SDK –6
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件
您好团队:
我们使用的是雷达工具箱 3_20_00_04 中的 AWRL6844_Ins Cabin_Demos。 为了满足我们的要求 ,我们对代码进行了修改,并在默认代码中添加了一些 CLI 命令。 但是、在 6844 板上刷写 RELEASE.appimage 后、我们无法在功能模式下看到提示。 我们尝试相应地更改 MAX_CMD 以及栈大小。 但这不是有用的。你能帮助我们从这吗?
谢谢你。