This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cli-6:有关 MMWAVE-L-SDK 提示在 tera 术语中不可见

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591790/mmwave-l-sdk-6-regarding-cli-prompt-is-not-visible-on-the-tera-term

部件号:MMWAVE-L-SDK –6
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

您好团队:

     我们使用的是雷达工具箱 3_20_00_04 中的 AWRL6844_Ins Cabin_Demos。 为了满足我们的要求 ,我们对代码进行了修改,并在默认代码中添加了一些 CLI 命令。 但是、在 6844 板上刷写 RELEASE.appimage 后、我们无法在功能模式下看到提示。 我们尝试相应地更改 MAX_CMD 以及栈大小。 但这不是有用的。你能帮助我们从这吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    在您进行更改之前、提示是否正常工作? 如果是、则您的代码中的一些更改导致了这种情况。  

    由于这是您在我们的代码库基础上进行的自定义更改、我们在这里可能没有太多帮助、因为我们不知道您所做的更改。

    此致、

    Ajay