This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:使用温度和相对湿度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1594269/hdc3020-usage-of-temperature-and-relative-humidity

器件型号: HDC3020

您好、

我正在将 HDC3020DEFR 集成到我们的 BMS 固件中、并意识到该器件可提供温度和相对湿度、而不是绝对湿度。

我们将该器件集成到 BMS 中的目标是监测产品外壳内的湿度水平、深入了解湿度水平与产品故障的相关性、并在多个器件之间比较这些关系。

根据我的研究、绝对湿度或露点(均可根据 HDC 器件提供的温度和相对湿度计算得出)似乎可为我们的用例提供更有意义的数据。 我想问 TI 专家、在利用 HDC 传感器数据时、是否有任何建议或更好的方法。

谢谢您、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyungjae,

    您可以使用 HDC3020 的 RH 和温度输出来计算露点和绝对湿度。 随着温度的变化、内部压力也会发生变化、这将改变绝对湿度、而不会有任何新的水分引入系统、因此请记住这一点。  

    今年早些时候、我们发布了一份关于监控封闭汽车系统是否进水的应用手册、您可以查看本手册:

    适用于汽车电子产品、基于湿度传感器的进水监测。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感谢 Alex、他与我的调查保持一致。 我将查看应用手册。

    此致、

    Kyungjae