Other Parts Discussed in Thread: HDC3020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: HDC3020
您好、
我正在将 HDC3020DEFR 集成到我们的 BMS 固件中、并意识到该器件可提供温度和相对湿度、而不是绝对湿度。
我们将该器件集成到 BMS 中的目标是监测产品外壳内的湿度水平、深入了解湿度水平与产品故障的相关性、并在多个器件之间比较这些关系。
根据我的研究、绝对湿度或露点(均可根据 HDC 器件提供的温度和相对湿度计算得出)似乎可为我们的用例提供更有意义的数据。 我想问 TI 专家、在利用 HDC 传感器数据时、是否有任何建议或更好的方法。
谢谢您、
李庆宰