This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:为什么在定制硬件上交换 UARTA 和 UARTB 后电平感应演示会置为有效?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1595355/awr1843aop-why-does-the-level-sensing-demo-assert-after-swapping-uarta-and-uartb-on-custom-hardware

器件型号: AWR1843AOP
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST、AWR1843、

在演示中、UARTA 用作commandUartHandle、UARTB 用作loggingUartHandle
在我们的定制板上、我们替换了这两个元件。 完成此操作后、当我们运行液位检测项目时、代码触发断言。

static void MmwDemo_dssFrameStartIntHandler(uintptr_t arg)
{
    /* Increment interrupt counter for debugging purpose */
    gMmwDssMCB.stats.frameStartIntCounter++;

    /* Check if previous chirp processing has completed*/
    DebugP_assert(gMmwDssMCB.dataPathObj.interFrameProcToken == 0);
    gMmwDssMCB.dataPathObj.interFrameProcToken++;

    /* Post event to notify frame start interrupt */
    Event_post(gMmwDssMCB.eventHandle, MMWDEMO_FRAMESTART_EVT);
}

我们已在默认配置下成功运行演示、但在交换 UART 时会崩溃。

原因可能是什么?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已将您的工单分配给液位感应演示专家。  他很快就会回来。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诊断信息:

    我们配置了 awr1843 的电平感应演示。 我们在 awr1843boost 上成功运行了演示。

    然后我们转向定制硬件、即 awr1843aop。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在交换 UARTA 和 UARTB 之前、演示是否在自定义硬件中成功运行?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    交换 UART 后演示中是否更改了任何 UART 配置? 如果没有、我可能需要与我们的硬件团队进一步了解导致此问题的原因