Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST, AWR1843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR1843AOP
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST、AWR1843、
在演示中、UARTA 用作commandUartHandle、UARTB 用作loggingUartHandle。
在我们的定制板上、我们替换了这两个元件。 完成此操作后、当我们运行液位检测项目时、代码触发断言。
static void MmwDemo_dssFrameStartIntHandler(uintptr_t arg)
{
/* Increment interrupt counter for debugging purpose */
gMmwDssMCB.stats.frameStartIntCounter++;
/* Check if previous chirp processing has completed*/
DebugP_assert(gMmwDssMCB.dataPathObj.interFrameProcToken == 0);
gMmwDssMCB.dataPathObj.interFrameProcToken++;
/* Post event to notify frame start interrupt */
Event_post(gMmwDssMCB.eventHandle, MMWDEMO_FRAMESTART_EVT);
}
我们已在默认配置下成功运行演示、但在交换 UART 时会崩溃。
原因可能是什么?
谢谢。