This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:如何将 AWR2243BOOST 与 DCA1000 连接并使用 mmWave Studio 将 ADC 数据捕获到 PC、以及如何切换到 CSI-2 输出

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1595088/awr2243boost-how-to-connect-awr2243boost-with-dca1000-and-capture-adc-data-to-pc-using-mmwave-studio-and-how-to-switch-to-csi-2-output

器件型号: AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

您好:

我想知道将 AWR2243BOOST 板与 DCA1000EVM 连接并使用 mmWave Studio 将 ADC 数据捕获到 PC 的正确过程。

我的目标是:

  1. 通过 mmWave Studio 配置 AWR2243BOOST、并通过 DCA1000EVM 在 LVDS 模式下将 ADC 数据捕获到 PC。
  2. 确认 LVDS 数据捕获后、即使当前未连接 CSI-2 接收器、也会将数据输出接口切换至 CSI-2 模式并开始流式传输。

请提供:

  • AWR2243BOOST 和 DCA1000EVM 之间的正确硬件连接(包括电源和电缆)。
  • 用于 LVDS 模式和 CSI-2 模式的两个板的 DIP 开关设置。
  • LVDS 模式数据采集的 mmWave Studio 配置步骤。
  • 从 LVDS 切换到 CSI-2 输出所需的 mmWave Studio 配置更改。
  • 这两种模式所需的任何固件版本、DFP 版本或软件设置。

我使用的是:

  • AWR2243BOOST
  • DCA1000EVM
  • mmWave Studio v03_01_04_04

提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya:

    有关内容 1、请参阅 mmWave Studio 文档。:

    • C:/ti/mmwave_studio_03_00_00_14/docs/mmwave_studio_user_guide.pdf
    • C:/ti/mmwave_studio_03_00_00_14/docs/DCA1000_Quick_Start_Guide.pdf

    关于 2.、请参阅 mmWave Studio 中的数据配置选项卡:

    谢谢您、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 问题已解决。