Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
您好:
我想知道将 AWR2243BOOST 板与 DCA1000EVM 连接并使用 mmWave Studio 将 ADC 数据捕获到 PC 的正确过程。
我的目标是:
- 通过 mmWave Studio 配置 AWR2243BOOST、并通过 DCA1000EVM 在 LVDS 模式下将 ADC 数据捕获到 PC。
- 确认 LVDS 数据捕获后、即使当前未连接 CSI-2 接收器、也会将数据输出接口切换至 CSI-2 模式并开始流式传输。
请提供:
- AWR2243BOOST 和 DCA1000EVM 之间的正确硬件连接(包括电源和电缆)。
- 用于 LVDS 模式和 CSI-2 模式的两个板的 DIP 开关设置。
- LVDS 模式数据采集的 mmWave Studio 配置步骤。
- 从 LVDS 切换到 CSI-2 输出所需的 mmWave Studio 配置更改。
- 这两种模式所需的任何固件版本、DFP 版本或软件设置。
我使用的是:
- AWR2243BOOST
- DCA1000EVM
- mmWave Studio v03_01_04_04
提前感谢您的指导。