This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:适用于 TMP117 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP110, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1594164/tmp117-linux-driver-for-tmp117

器件型号: TMP117
主题中讨论的其他器件: TMP110TMP112

尊敬的团队:

我的客户正在智能手机中评估 TMP117、他们想知道我们是否有适用于 TMP117 的 Linux 驱动程序代码、谢谢。

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您的客户可以使用 此处的 Linux GitHub 官方存储库中提供的驱动程序。  

    请注意、此驱动程序是 在 TI 外部创建的、TI 对该 Linux 内核驱动程序没有贡献、也无法控制。  

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我们有 TMP110 的代码吗?  

    BRS。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TMP110 与 TMP112 在软件上完全兼容、因此您可以参考以下 E2E 文章 获取这些器件的驱动程序。

    同样、由于这些驱动程序是在 TI 外部创建的、因此 TI 对这些 Linux 内核驱动程序没有贡献、也无法控制。

    此致、

    哈利