Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP110, TMP112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMP117
主题中讨论的其他器件: TMP110、 TMP112
尊敬的团队:
我的客户正在智能手机中评估 TMP117、他们想知道我们是否有适用于 TMP117 的 Linux 驱动程序代码、谢谢。
BRS。
Frank Cai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
您的客户可以使用 此处的 Linux GitHub 官方存储库中提供的驱动程序。
请注意、此驱动程序是 在 TI 外部创建的、TI 对该 Linux 内核驱动程序没有贡献、也无法控制。
此致、
哈利