This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:无法使用演示可视化工具&mmWave Studio 进行连接

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1843BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1606448/iwr1843boost-can-not-connected-with-demo-visualizer-mmwave-studio

器件型号: IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMUNIFLASH

我目前正在将 IWR1843BOOST 与 DCA1000EVM 配合使用、对于刷写电路板后开始出现的问题、我想请求技术支持。  

硬件/软件环境
  • 硬件:IWR1843BOOST + DCA1000EVM
  • mmWave Studio:02_01_01_00
  • UniFlash:8.2.0
  • CCS:8.3.1
  • mmWave SDK:3.6

问题描述
直到昨天、我才能够在没有任何特殊闪存配置的情况下使用 MATLAB 和毫米波演示可视化工具。 但在使用 UniFlash 上传/刷写映像文件后  ccsv8_xWR18xx.bin 、MATLAB 和毫米波演示可视化工具都已停止检测/加载  数据端口 (COM4)
我尝试了多个故障排除步骤、例如重新连接硬件、关闭电源后重启和重新启动 Windows、但问题仍然存在。

27387a20-1862-4d8d-b150-eb84cfc2e42b.png

此外、发生这种情况后、当尝试通过 mmWave Studio 进行连接时、 BSS 固件版本检测为 0.0.0.0 、并且 mmWave Studio 在尝试下载时无响应  mss (程序似乎冻结)。

image.png

image.png

请求的支持
您可以在以下方面提供帮助吗?

1.将 IWR1843BOOST 恢复为出厂/默认状态的指导、包括任何状态  出厂默认闪存二进制文件  (如果可用)以及重新刷写建议的过程。

2.建议的故障排除步骤或解决问题的根本原因指导  无法识别数据端口  刷写后。

如果需要、我可以提供其他信息、例如屏幕截图、设备管理器日志、串行端口信息以及我执行的确切刷写步骤。
非常感谢您的时间和支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在设备之间的连接:

    下面是我刷写到 IWR1843BOOST 中的日志:

    如果需要更多信息来解决问题、我会尽快提供。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Web 浏览器中的毫米波演示可视化工具旨在仅与 SDK 3.6 开箱即用演示一同使用。 对于 1843、请使用以下二进制文件并通过 Uniflash 刷写。

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\xwr18xx_mmw_demo.bin

    DCA1000EVM 用于传输原始 ADC I/Q 数据、不是处理后的数据、例如开箱即用演示中的点云。 仅为此目的需要 DCA1000、并与连接的 mmWaveStudio 或 MATLAB 脚本配合使用。

    如果仍有问题、可以 通过点击 Uniflash 中的“Settings & Utilities“按钮并使用 Erase SFLASH 按钮来擦除现有闪存。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Pedrorm。
    感谢你的帮助。 在您的指导下、我确认了毫米波演示可视化工具现在可以正常工作。
    但是、MATLAB 仍然无法识别所需的 COM 端口、因此我难以继续在 MATLAB 中进行后处理。
    请您就以下内容提供建议?
    1. 是否有专门用于 MATLAB 的单独或专用固件/bin 映像? 如果是、我可以从哪里获得它(例如 SDK 软件包位置或下载链接)?
    2. 如果没有 MATLAB 特定的 bin/固件、如果我以后要使用 MATLAB 进行数据处理、建议使用什么方法继续?
    再次感谢您的持续支持。
    谨致问候、
    Minseok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 明锡克、

    如果您想完全使用 MATLAB 进行 DCA1000 ADC 数据采集过程、可以使用 Mathworks 提供有关如何执行此操作的深入指南。 但是、有关以下材料的任何问题都必须向他们提出

    https://www.mathworks.com/help/radar/mmwaveradar-support-package.html?s_tid=CRUX_lftnav

    此致、

    Pedrorm