This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:原理图审阅

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1613797/tmcs1126-schematics-review

部件号: TMCS1126

你(们)好

我们计划使用 TMCS1126A7AQDVGRQ1 来监测 MOSFET 输出端的电流、如以下方框图所示。 我们选择了隔离式传感器,以便所有高电流电路都与微控制器板隔离。传感器 o/p 直接连接到 FS32K144HAT0MLHT。这适用于电磁减速器 ECU。请查看我们的原理图并告诉我们是否有任何问题。栅极驱动器 section1.pdf 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    开关频率是多少?  您是否在抖动该频率?  我还建议将 NC 引脚直接连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Javier

    栅极驱动仅用于状态控制(开/关)、没有快速边沿或 PWM。我们的原理图中是否有任何其他问题? 请告诉我们。

    此外、我们还想知道 Vs 电源轨上的最大电流消耗是多少? 我们使用隔离式直流电源 (UCC33420QRAQRQ1)、电压为 5V。最大额定值为 300mA。 我们为微控制器及其接口使用 110mA。 我们想知道此传感器消耗的电流是否在直流/直流隔离式转换器的额定值范围内。 我们在设计中使用了 4 个霍尔效应传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perma、

    ]我们的原理图中是否有其他问题? [/报价]

    不是真的。  如果您将 C35 更改为大于 4.7µF、请将 R39 增大至 100Ω 的电阻。   

    此外、我们还想知道 Vs 电源轨上的最大电流消耗是多少?

    在 5V Vs 的整个温度范围内、电源电流为 14.5mA 最大值。

    此致、

    Javier

    [/quote]