This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:发送配置时出现 IWRL6432AOP 错误停止器件。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1612657/iwrl6432aopevm-iwrl6432aop-error-halting-device-when-sending-configs

器件型号: IWRL6432AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

使用毫米波 SDK 05.04.02 中的可视化工具发送配置时。 设备不会以“Done"消息“消息响应。 发送 4 条 sensorStop 命令后。 它给出了一个错误停止设备。

我也尝试使用工业可视化工具。 但它似乎也不起作用。
我已将 SOP 模式设置为 1.1、将其设置为 ON、并将其他设置为 OFF 状态。 以及切换开关切换至功能模式。 器件上电时也按下了复位按钮。

在我的 PC 中打开 2 个 COM 端口。 但当我在 TerraTerm 中打开它们时、它们不会显示任何数据。 (使用 115200 波特率进行尝试)
注意:我可以使用 UniFlash 和 mmWave SDK 可视化工具刷写器件。 不适用于配置。

下面是“Terminal"窗口“窗口。  

 



image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否告诉我们:

    1.您在设备上刷写了哪个二进制文件?
    2.您打算使用哪个配置文件?

    、同时切换切换至功能模式。 设备通电时也按下了重置按钮。

    我知道刷写后您正在将器件置于功能模式。

    3.您能否参考本 文档 ,确认您正确设置了功能模式?
    4.使用工业可视化工具时、是否将可视化工具上的 CLI COM 设置为与系统设备管理器上显示的“XDS110 Class Application/User UART“端口相同?

    此致、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    来回移动 SW3 开关后、问题得到解决。