This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:了解 RX 增益和射频增益目标在 mmWave Studio 中的作用

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1612064/iwr6843isk-understanding-the-role-of-rx-gain-and-rf-gain-target-in-mmwave-studio

部件号: IWR6843ISK

您好:

我目前使用的是 mmWave Studio 02.01.01.00、我在“SensorConfig"选项“选项卡中有一个关于 RX 增益 (dB) 和射频增益目标参数角色的问题。

根据我的理解、RX 增益 (dB) 表示在混频器之后、IF 级、ADC 输入之前的接收器链中应用的可变增益放大器 (VGA) 的增益。 我认为该参数用于调整提供给 ADC 的信号电平。

在这种情况下、我想更好地了解射频增益目标参数的作用和用途。  

具体来说:

射频增益目标是否代表整个射频/模拟接收链(例如 LNA,混频器级)的目标增益值?

此参数是否与任何形式的自动增益控制 (AGC) 或内部增益优化机制相关?

非常感谢您的支持。

此致、
金在勋

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaehoon、

    我们正在查看您的查询、请给我们一些时间来回复。

    此致、

    米哈特·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaehoon。

    RX 增益 (dB) 是指射频/模拟接收链(混频器之前和之后)的总体增益。 射频增益目标是射频器件到混频器中由元件引起的增益。 该器件将尝试确保 RX 增益、而 RF 增益目标是接收链一个子部分的目标增益(可对此进行更改以实现指定的整体 RX 增益)。

    此致、

    米哈特·夏尔马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mihit!