This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP114:说明 TMP114x 器件之间的差异

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1612160/tmp114-tell-the-difference-between-tmp114x-units

器件型号: TMP114

团队、

因为 TMP114 所有型号仅将“YS"显示“显示为器件标识。 客户想要了解器件是否意外混合、例如 TMP114DIYMTR 和 TMP114NDIYMTR 混用时、那么客户如何区分它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chen、

    目前无法区分 TMP114 器件。 器件通常也没有用于区分地址变体的标识。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    这是 Wistron SQM Anthea。 我有以下问题,谢谢:

    1.在将组件用于电路板组装之前,应如何识别这些组件? 如果需要专用工具或设备、我们能否要求 TI  向 Wistron 提供这些工具或设备?

    2.在出厂前是否对所有组件进行了 100%的检查? 是否仅使用标签进行标识?


    3.如何确保部件正确无误,在出厂前不会发生混搭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthea、


    1.部件的标识是根据其来源的卷盘上的标签确定的。 您可以确保组装区域中有专用和标记的空间、将每个地址变体分开以减少 器件混用的可能性。


    2.是的,所有组件在出厂前都要经过检查。 目前、组装前识别器件型号的唯一方法是使用封装上的标签。


    3.将地址变体彼此分开,以避免意外混淆,这将是有帮助的。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我想更好地了解 TI 器件在发货之前的检查流程。

    该流程是否仅依靠包装标签进行确认? 考虑到 TMP114DIYMTR 和 TMP114NDIYMTR 元件具有相同的外观、检查过程如何确保不会发生混搭?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthea、

    我与我们的团队交谈、虽然我无法透露整个流程、但器件是从晶圆放入同一卷带上。 因此、如果是 TMP114B 的晶圆、则会拾取器件并将其立即放入 TMP114B 封装卷带中。


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈利、

    这是 AMD 工程师 Danny,我想强调这个问题对 AMD 产品有多严重。

    通过   将不同 I2C 地址安装到 AMD GPU 模块上的 TP114、I2C 主机控制器从不同位置收集实时热数据、然后机架系统 SW 决定 GPU 机架是否需要针对热事件(关断,节流或复位)采取适当的措施以保护整个 GPU 机架、这意味着由于热数据不正确或响应时间不正确、GPU 机架可能过载、挂起、响应缓慢或燃烧。 您应该了解散热组件保护昂贵的 AI 机架的重要性。

    我们 (Wistron 和 AMD) 继续收到无助的响应、告诉我们无法检查 TP114 质量、也无法读取其 I2C 地址来验证我们的 MFG 流程!

    我们已经构建了数百个下一代 GPU 板、现在  GPU 模块 需要从机架测试台拆卸、我们甚至不知道如何返修部件。 我必须针对此问题触发 AMD 组件质量升级流程、AMD 组件质量工程师将联系 TI 寻求帮助、以同时调查 TI 制造和质量流程、从而确定我们可以在 Wistron 和 TI 方面采取哪些措施来解决此问题。

    我的电子邮件地址  danny.kuo@amd.com、 请告知 AMD CQE 应联系谁。

    感谢您的帮助

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny、

    请允许我们在额外的一天内对此作出回应、我们将尽快跟进。


    此致、

    哈利