This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:I2C THD_DAT 时序

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1613050/tmp112-i2c-thd_dat-timing

器件型号: TMP112

您好、
I²C TMP112 μ s 时序规格、数据表中列出了相应值 t (HDDAT) (数据保持时间)如所示 100ns 至 900ns (如第 6.6 节中的表所示)。
我想问: 如果 t (HDDAT) 低于 100ns、是否存在任何风险?
谢谢。
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加波形以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wills:

    您能详细介绍一下您的设置吗? 您将使用多少个器件、并且您正在使用快速模式(标准模式)或高速模式? 根据设置、如果在快速模式下数据保持时间低于 100ns、则可能存在一定的风险、因为无法保证性能低于建议的保持时间。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    I²C 的 I ² C 总线 (PMIC + Power IC) 以快速模式 (400kHz) 运行。
    对于总线上的其他从器件、其数据表中未指定 THD;DAT (min)(UM10204 修订版 7.0)。

    但是、TMP112 数据表规定快速模式下的 THD;DAT 要求为 100ns 至 900ns。

    如所附波形所示、我们在总线上测量了 THD;DAT、得到的值约为 66.79ns 和 74.18ns。

    I²C I ² C 快速模式规范未以同样的方式规定最短数据保持时间、您能否澄清:
    TMP112 能否可靠地接受 65ns 至 75ns 范围内的 THD;DAT、或者在低于数据表中规定的 100ns 最小值时是否存在任何风险?

    我们想了解 100ns 值是严格要求还是建议裕度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wills:

    您能否分享您所拥有器件的包装中的日期/批次代码?

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    由于原始封装不再可用、我们无法检索 TMP112 器件的生产日期代码或批次代码。

    另外、我是否可以确认:THD;DAT 行为不应该与器件日期/批次代码相关、对吗?
    我‑该时序参数由器件设计/规格定义、而不是由制造批次特定问题定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wills:

    我将把这篇帖子移至电子邮件中、并很快与您联系。 在此期间、请密切关注您的收件箱。

    此致、

    哈利