请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: HDC3021-Q1
您好 TI 支持团队:
我们正在评估 HDC302x 系列、适用于低湿度精度至关重要的应用。
根据 HDC302x 精度图、典型性能似乎为:
-
10–50 %RH:±0.5 %RH
-
0–10% RH:±1.0% RH
我们想问 TI 是否可以支持 自定义校准 、特别是在低 RH 范围内、例如:
-
0–10%RH:±0.5%RH
如果这取决于产量、我们将不胜感激地了解更大的产量是否能够支持这种校准。 否则、请建议任何推荐的替代方案、例如应用级校准或合作伙伴解决方案。
感谢您的支持。
此致、
Mehmet