This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021-Q1:HDC302x–低 RH 定制校准支持

Guru**** 2771155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614391/hdc3021-q1-hdc302x-low-rh-custom-calibration-support

器件型号: HDC3021-Q1

您好 TI 支持团队:

我们正在评估 HDC302x 系列、适用于低湿度精度至关重要的应用。

根据 HDC302x 精度图、典型性能似乎为:

  • 10–50 %RH:±0.5 %RH

  • 0–10% RH:±1.0% RH

我们想问 TI 是否可以支持 自定义校准 、特别是在低 RH 范围内、例如:

  • 0–10%RH:±0.5%RH

如果这取决于产量、我们将不胜感激地了解更大的产量是否能够支持这种校准。 否则、请建议任何推荐的替代方案、例如应用级校准或合作伙伴解决方案。

感谢您的支持。

此致、
Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet

    TI 不支持 HDC302x 的客户校准。 如果您要在该范围内实现更好的 RH 精度、则需要根据校准后的参考仪器测量传感器的 RH、从而手动校准每个器件、然后将 RH 误差以数字方式编程为传感器的偏移。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森