This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:HDC3020 温度数据超出工作范围

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615130/hdc3020-hdc3020-temperature-data-outside-the-operating-range

器件型号: HDC3020

HDC3020 的工作范围为–40 至+125°C。
当温度降至–40°C 以下或超过+125°C 时、可以读取哪些温度数据?

它是否在–43、–42、–41、–40、...、 125,126,127,128 等、直到 HDC3020 断开?
还是固定在–40°C 和 125°C?
还是错误数据、如 0xFFFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manabu、

    HDC3020 温度结果为 16 位、最大值为 130°C (0xFFFF)、最小值为–45°C (0x0000)。 因此、温度读数可以略微高于和低于工作范围限制。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森