Other Parts Discussed in Thread: HDC3020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: HDC3020
HDC3020 的工作范围为–40 至+125°C。
当温度降至–40°C 以下或超过+125°C 时、可以读取哪些温度数据?
它是否在–43、–42、–41、–40、...、 125,126,127,128 等、直到 HDC3020 断开?
还是固定在–40°C 和 125°C?
还是错误数据、如 0xFFFF?