This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在 IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST 上进行 CCS 调试问题(已挂起但未运行)

Guru**** 2767415 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615339/iwr6843isk-issue-with-ccs-debugging-on-iwr6843isk-mmwaveicboost-suspended-but-not-running

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

尊敬的 TI 支持团队:

目前、使用 Code Composer Studio (CCS) 调试安装在 MMWAVEICBOOST 载板上的 IWR6843ISK 时遇到问题。 我一直遵循官方指南:使用 CCS 调试模式。

网址: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mmwave_industrial_toolbox_4_11_0/docs/software_guides/using_ccs_debug.html

以下是到目前为止我已完成的步骤:

刷写调试固件我成功将位于 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS\packages\ti\utils\ccsdebug\中的 xwr68xx_ccsdebug.bin 文件刷写到 IWR6843ISK。

2.硬件开关设置刷写后,我在 MMWAVEICBOOST 上配置了开关,如下所示:

image.png

3. Target Configuration & Connection 在 CCS 中、我配置了 Target Configuration 并成功通过了“Test Connection“步骤。 选择“Launch Selected Configuration“后、手动连接到 Cortex_R4_0 和 C674X_0。 它们的状态已正确地从“(已断开连接:未知)“更改为“(已暂停)“。

4.加载程序我加载了各自的二进制文件:

*。xer4f 表示 Cortex_R4_0

对于 C674x、*。xe674

5、执行问题点击两个内核的“Run"按钮“按钮后、IWR6843ISK 似乎无法按预期运行(例如,控制台或可视化工具上没有输出)。

image.png

image.png

 

image.png

image.png

[插入图像:显示已加载/运行状态的 CCS 调试窗口的屏幕截图]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、即使程序未正确加载、CCS 也会将内核显示为“挂起“。 重新编译 二进制文件 (*。xer4f 和*。xe674) 加载确切的 SDK 版本并重新加载它们有助于确保在 IWR6843ISK 上正确执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    按照前面回复的建议、请在 CCS 中导入并重新编译工程、如果您还没有、请使用其中的调试二进制文件。  

    此外、我看到您同时将 ISK 板和 mmWave-ICBOOST 连接到计算机。 在 CCS 中以调试模式运行时、ISK EVM 不 需要连接到 PC、只应连接 ICBOOST 板。 我认为可视化工具可能错误地尝试连接到 ISK EVM、这可能会导致问题。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、感谢您的指导。 根据您的建议、我通过 COM 26 和 27 连接、而不是 COM 3 和 4、现在运行良好。 我感谢您准确地进行故障排除。