Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001, TMAG3001EVM
零件号: DRV5055
主题中讨论的其他器件: TMAG3001EVM、TMAG3001
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我们使用 DRV5055A1ELPGQ1 霍尔传感器检测磁场。 在我们的系统中、我们使用环形磁体、通过将多个环形磁体排列在一起、它们应该像一个磁体一样运行。
当有效磁体长度约为 60mm 时、磁体的行为类似于单个磁体、霍尔传感器输出稳定。 但是、当磁体长度增加到 200mm 时、磁体不再像单个磁体那样运行、并且霍尔传感器输出变得不均匀。
我们使用不同尺寸的环形磁体:3 mm、6 mm、20 mm 和 28 mm。我们尝试使用各种尺寸的磁体,仅提供不一致的值。使用 STM32 控制器中的 12 位 ADC 读取霍尔传感器输出。
我们随附了霍尔传感器输出 ADC 读数、以供您参考。 请提供解决此问题的解决方案、同时还建议使用分辨率更高的霍尔传感器。
此致、
Danilo