This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:保形涂层选项

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616272/hdc3022-options-for-conformal-coating

器件型号: HDC3022
主题中讨论的其他器件: HDC2022

您好:

Im 查看 HDC3022、它具有可靠的 IP67 级滤波器。 这是我的设计需要用到的东西、因为它要放置在高湿度 (>70%RH) 冷凝环境中的 PCB。 实际上、出于同样的原因、PCB 需要保形涂层。

挑战在于、我将需要为保形涂层阶段提供可拆卸保护盖、此外还需要 IP67 滤膜、以确保在使用时可靠运行。 但是、TI(和其他制造商)仅提供一种或两种保护选项、但不能同时提供这两种保护选项。 在这种情况下、如果必须在涂层阶段保护器件的传感器阱、TI 建议我做什么。

是否可以/建议在 HDC3022 的表面粘贴 Kapton 电工胶带等胶带、该器件在保形涂层之前已具有 IP67 级滤膜? 提前感谢。

此致、

William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    正确的做法是在 HDC3022 的表面贴上 Kapton 胶带。 遗憾的是、这可能是一个手动过程、但它允许您从传感器顶部剥离保形涂层、以便传感器可以按预期工作。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您的迅速响应。 您是否能够推荐与 HDC3022(或 HDC2022)兼容的特定 Kapton 胶带(或器件型号)、以免对这些选项上的 IP67 级滤膜产生负面影响。 非常感谢。

    此致、

    William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    很遗憾、我没有推荐特定的 Kapton 胶带部件号、该品牌的标准产品应该没问题。 任何聚酰亚胺胶带都是可以接受的。我不知道有任何为适合 HDC3022 而预先切割的聚酰亚胺胶带、因此您需要自行切割。

    此致

    -亚历克斯·汤普森