Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC2022
器件型号: HDC3022
主题中讨论的其他器件: HDC2022
您好:
Im 查看 HDC3022、它具有可靠的 IP67 级滤波器。 这是我的设计需要用到的东西、因为它要放置在高湿度 (>70%RH) 冷凝环境中的 PCB。 实际上、出于同样的原因、PCB 需要保形涂层。
挑战在于、我将需要为保形涂层阶段提供可拆卸保护盖、此外还需要 IP67 滤膜、以确保在使用时可靠运行。 但是、TI(和其他制造商)仅提供一种或两种保护选项、但不能同时提供这两种保护选项。 在这种情况下、如果必须在涂层阶段保护器件的传感器阱、TI 建议我做什么。
是否可以/建议在 HDC3022 的表面粘贴 Kapton 电工胶带等胶带、该器件在保形涂层之前已具有 IP67 级滤膜? 提前感谢。
此致、
William。