This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421EVM:有关可使用 DRV421EVM 进行测试的磁芯的问题

Guru**** 2767125 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421EVM, DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616179/drv421evm-question-about-magnetic-core-which-can-test-with-drv421evm

器件型号: DRV421EVM
主题中讨论的其他器件: DRV421

尊敬的 TI 专家:

我的客户购买了 DRV421EVM 并希望对其进行测试、但磁线圈有问题。

1) 在下图中、我必须得到一个磁线圈、它具有一个可以插入 DRV421 IC 的霍尔(黄色矩形)。

您是否知道该工厂或任何供应商销售的磁线圈像下面的图片?

image.png

2) 在测试 DRV421EVM 时、是否应该使用屏蔽板(由 FeNi (permalloy) 制成)来阻止任何意外的磁场?

3) 您是否知道使用 DRV421 的商业/工业产品? 我能知道公司和产品名称吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、请在下方找到您问题的答案:

    1) 在下图中、我必须得到一个磁线圈、它具有一个可以插入 DRV421 IC 的霍尔(黄色矩形)。 您是否知道该工厂或任何供应商销售的磁线圈像下面的图片?

    目前没有现成的磁芯/线圈。    如果能提供帮助、我可以帮助您设计磁芯/线圈、并提供应用的详细信息、但通常需要定制磁芯/线圈。 制造商可以做到这一点  

     DRV421:推荐线圈  

    2) 在测试 DRV421EVM 时、是否应该使用屏蔽板(由 FeNi (permalloy) 制成)来阻止任何意外的磁场?

    -你有什么要求在屏蔽:核心,或设备? 如果要确保在操作过程中没有磁场泄漏、则需要屏蔽磁芯、这可能会导致不准确。 请参阅以下文章:

     DRV421EVM:极小电流测量中的核心设计 (1uA 至 5mA)  

    3) 您是否知道使用 DRV421 的商业/工业产品? 我能知道公司和产品名称吗?

    很遗憾、我无法在此处的论坛上分享客户详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    感谢您的支持。

    1) 我担心  SC2912(Sumida) 不再可用。 您可以推荐任何其他磁芯/线圈吗?

    2) 是的,我明白。

    3) 我可以通过电子邮件或 E2E 私人消息获取信息吗? 我和我的客户是第一次使用 DRV421 开发产品、因此如果我获得相关信息、这将非常有帮助。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、  

    1) 不幸的是没有。 由于内核会因用例的需求而异、因此需要为器件定制内核。 在介绍如何为器件设计核心之前、我们收到了这个问题的一些主题:

     DRV421:有关用例条件的问题  

     DRV421 的核心规格  

    3) 即使通过朋友的请求,我也不能分享客户的详细信息。 我对此表示歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    感谢您的支持。

    您是否有像 SC2912 (Sumida) 这样具有特定尺寸核心的设计? 我的客户会使用这些设计文件来创建它。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、  

    我就此与我们的器件专家进行了交谈、我们没有这些核心尺寸、也没有意义。 内核需要根据系统的需求进行设计。 开始此开发的最佳 时机是 我在上面分享的该主题、它将指导您逐步为应用设计核心。