This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:粘合剂对传感器的影响

Guru**** 2766095 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020-Q1, HDC3020, HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615574/hdc3020-q1-the-effect-of-adhesives-on-sensors

器件型号: HDC3020-Q1
主题中讨论的其他器件: HDC3020HDC3021

尊敬的工程师

在使用“HDC3020-Q1 等传感器组装产品时、粘合剂如何影响传感器?

我正在考虑使用“ThreeBond 1225B“、这主要是硅树脂。

我还在考虑使用基于氰基丙烯酸酯的即时粘合剂进行原型设计。

是否应避免任何可能影响传感器精度的成分?

请提供建议。

以下是产品的预期操作环境:

0%RH~100%RH、–40~+60℃、带有冷凝水。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiramatsu-san,

    如果您能够提供 ThreeBond 1225B 的安全数据表以及您将使用的任何其他化学品、如果它们包含对 HDC3020 造成风险的分子、我或许能够提供一些更具体的指导。

    我假设胶粘剂不会直接施加到传感器上、而是在传感器附近展开? 我们不建议直接在传感器上使用粘合剂。

    一般来说、最大的风险是粘合剂固化过程中释气的化学污染物(如 VOC,挥发性有机化合物)。 如果可能、在将传感器安装到系统之前、涂抹并固化粘合剂。 需要避免的成分将是高极分子和具有高介电常数的成分、因为这些成分会更多地改变检测聚合物的特性。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    感谢您的答复。
    我附上了我考虑使用的粘合剂的数据表。
    (ThreeBond 1225B 已被排除为一个可行的选择。)
    第一种是通用粘合剂 Aron Alpha。
    第二种是 Loctite EA E-60NC、这是一种环氧树脂基灌封粘合剂。

    当然、粘合剂不会直接涂抹到传感器上。
    但是、无法在安装传感器之前应用该传感器。
    这是因为、出于结构原因、粘合剂用于包裹传感器并密封盖子。

    我很感激关于这两种粘合剂的一些具体建议。

    e2e.ti.com/.../Aron-Alpha.pdf

    e2e.ti.com/.../LOCTITE-EA-E_2D00_60NC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiramatsu-san,

    您是否拥有这些文档的英文版本?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiramatsu-san,

    我能够翻译您所附的一些文档。 第一种是 Aron Alpha,含有乙基 2-氰基丙烯酸酯,它被认为是一种 VOC 和一种高极性分子。 在固化过程中、这很可能会污染 HDC3020。  

    您是否考虑使用 HDC3021? 该传感器的电气特性与 HDC3020 相同、但它附带一个可拆卸胶带盖、在一切固化后取下、有助于防止化学蒸汽进入检测聚合物。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    感谢您的答复。
    对此造成的不便、我深表歉意、但我无法提供英文版。
    HDC3021 不是可选器件、但感谢您提供有用的信息。

    我已确定 Aron Alpha 不合适。
    我附上了 LOCTITE EA E-60NC 的 SDS 和新的候选 LOCTITE SI 5900、CEMEDINE AX-038 和密封奇迹 6。

    您能告诉我对传感器的影响吗?

    此外、如果我选择低气/低 VOC “中性固化硅酮“或“弹性聚氨酯密封胶“、而不是特定的产品名称、效果会更小吗?

    e2e.ti.com/.../LOCTITE_2D00_EA_2D00_E_2D00_60NC_2D00_Safety-Data-Sheet_2D00_en.pdf

    e2e.ti.com/.../LOCTITE_2D00_SI_2D00_5900_2D00_Safety-Data-Sheet_2D00_en.pdf

    e2e.ti.com/.../CEMEDINE_2D00_AX_2D00_038_2D00_Safety-Data-Sheet_2D00_en.pdf

    e2e.ti.com/.../HERMETIC_2D00_Miracle6_2D00_Safety-Data-Sheet_2D00_en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiramatsu-san,

    以下是我对您列出的化合物的调查结果:

    • 气密性 — 微镜 6
      • 这对我来说看起来很正常。 CAS 部分中唯一列出的项目是钛氯化物、当我在网上看时、它似乎不是极性分子或离子分子、这两种分子都已知会影响 RH 准确度。
    • LOCTITE-EA-E - 60NC
      • 这一个可能会污染传感器,Epichloroholin 是一个极性分子和第二个项目有甲醛,这是一个已知的化学污染物
    • Loctite-SI-5900
      • 同上,这可能会污染传感器,因为它有一些极性分子,在固化过程中可能会脱气
    • CEMEDINE-AX-038
      • 同上

    通常、不同的化学品会对 RH 传感器性能产生不同的影响。 我们过去已经看到、VOC(挥发性有机化合物)会引入负 RH 增益(随着环境 RH 的增加、RH 误差变得更大、而 RH 误差也会出现正漂移。 盐或氯等离子分子的污染在低 RH (<50%) 时看起来正常、但在高 RH 水平时、可能有非常大的负 RH 误差。 在 PCBA 完成后、您应始终评估传感器的运行情况、以验证在现场部署工作正常的产品之前是否发运。

    最终,许多化学品暴露是不可避免的,所以你可以做的最好的事情是尽可能地减少浓度和暴露时间。 如果您可以自由操作、我建议使用这些不同的材料构建一些原型、以查看是否确实对传感器精度产生影响。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    感谢您的答复。
    您的详细解释非常有帮助。
    按照您的建议、我将为每种材料创建原型、并随着时间的推移检查精度。