请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6432AOP
您好、
我们希望 IKE 理解:
- 我们如何确定 TX1 和 TX2 之间有多少时间?
- 接收到 TX1/RX1、RX2、RX3 后、我们是等到实现 TX2/RX1、RX2、RX3 来发送 Paquet 、还是在接收到 TX1/RX1、RX2、RX3 后立即发送该 Paquet?
谢谢您、
Geoffrey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: IWRL6432AOP
您好、
我们希望 IKE 理解:
谢谢您、
Geoffrey