This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:TDM - TX 之间的延迟?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616288/iwrl6432aop-tdm---delay-between-txs

器件型号: IWRL6432AOP

您好、  

我们希望 IKE 理解:

  • 我们如何确定 TX1 和 TX2 之间有多少时间?
  • 接收到 TX1/RX1、RX2、RX3 后、我们是等到实现 TX2/RX1、RX2、RX3 来发送 Paquet 、还是在接收到 TX1/RX1、RX2、RX3 后立即发送该 Paquet?  

谢谢您、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey、

    对于 TDM、TX1 开始和 TX2 开始之间的时间是线性调频脉冲间隔时间、即斜坡时间+空闲时间。

    2.我猜您是指从 DCA1000 接收数据、我们逐线性调频脉冲发送数据包。 我们在得到 TX1 数据时立即发送该数据、并且我们需要在 TX2 进入时缓冲空。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:  

    1.确定清除

    2.是由固件还是由应用程序完成? 换言之、客户是否可以决定在将 TX1 和 TX2 数据发送到主机(DCA1000 或 MCU 主机)之前对这些数据进行缓冲?

    此致、

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Geoffrey  ,

    否、因为按照设置方式、有一个缓冲器、因此 TX2 会覆盖 TX1。

    此致、

    Pedrorm