This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:我可以获取 HDC3020 分线式指板 Gerber 文件吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1613433/hdc3020-may-i-get-the-hdc3020-breakout-fingerboard-gerber-files

器件型号: HDC3020

尊敬的 TI 工程师:

我计划基于 HDC3020 大规模生产温度和湿度传感器:

www.ti.com/.../HDC3020

我是否可以获得自己生产的用户指南中提到的 Gerber 文件?

www.ti.com/.../snau265

你的忠实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能给我们详细介绍一下您的应用吗? 您是否打算将这些板用于生产或内部测试?

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    我选择一个精密温度传感器来探测医疗冰箱。

    因此、我需要一个微型分线板来用延长电缆从外部探测温度。  它还将用于大规模生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们无法为这些电路板提供 Gerbers、因为它们不再是最佳设计。 相反、我建议使用 HDC3020FLXEVM 进行测试和验证、因为将电缆焊接到电路板上会更容易。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    目前、我有 2 种 HDC3020 安装选择、即薄金属外壳和较厚的塑料 ABS 外壳。

    您是否认为保护 HDC3020 的金属外壳更适合精密温度计?

    请发表评论。

    您的忠实客户、

    Timmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    该外壳是否专门用于覆盖 HDC3020 传感器、还是其中是否包含其他电路? 我假设会增加一些通风,这样湿度可以进入,或者你是特别试图测量冰箱内的温度?

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    我将复制此 TI 柔性电路设计、将其包含在一个微型外壳(金属或 ABS 硬塑料)中、并加上一个 4 路电缆连接器接头、用于将 HDC3020 传感器连接到冰箱外部的外部控制器。  当然、该外壳上也会有通风孔。  冰箱的内部湿度也将被记录。

    HDC3020 电路及其 外壳将非常小。  我甚至会将上拉电阻移至外部控制器电路。

    塑料外壳更便宜,但我听说它是脆弱的 0°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    Harry 今天不在办公室、所以我可以替他回答这个问题。 如果您担心外壳在 0°C 以下变脆、则可以使用金属外壳。 通常、如果您仅使用没有通风口的温度传感器、则外壳的潜在材料将具有不同的热传递特性、这将告知您要使用的材料。 理想情况下、您应该在这种情况下使用金属、因为金属的导热性较高、所以最好将外部环境空气温度传输到外壳中。

    虽然在本例中这部分仍然是正确的、但热传递将由空气通过通风口进出外壳的方式控制。 因此、我会重点为您的应用打造稳健的外壳、以正确保护传感器、因为空气可以进出、并会通过这种方式传输温度和 RH。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的回答。

    现在、我打算为我的设计设置以下内容:

    1. 焊接在控制器侧附近的上拉电阻;
    2. 一根 1 到 2 米长的延长 4 路电缆、用于连接 MCU 控制器盒和 HDC3020 温度计、并将其布置在目标冰箱内。

    现在、我的问题是:

    使用此设置时、I2C 信号是否可以保持完好无损?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    这可能起作用。 通常、我们不建议在超过 1 米或 2 米的距离处使用 I2C、因为电缆长度的增加会导致寄生电容增加。 对于标准和快速模式、I2C 标准规范在 SCL/SDA 上支持的最大 400pF 电容、因此您只需确保电缆长度的寄生电容保持在该限制范围内。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    你知道如何为我的仪器获得此项服务吗?  我不熟悉此字段。

    “NIST 可追溯性 — 单个序列号可追溯的证书。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、


    请使用以下 链接 申请 NIST 校准文档。

    此致、

    哈利