Other Parts Discussed in Thread: OPT4048
器件型号: OPT4048
尊敬的团队:
我们观察的是系统性的 +20%过冲 在 OLED 显示屏上测量混合颜色时、应在 Z 沟道 (CH2) 上看到。 传感器违反了相加性原理。
问题: 测得的白色 Z 值明显高于其 RGB 分量之和:
Z_WHITE >>(Z_RED + Z_GREEN + Z_BLUE)
理论上,它应该是 :
Z_WHITE =(Z_RED + Z_GREEN + Z_BLUE)
(注意:我们使用柯尼卡美能达参考确认源光谱是标准 sRGB。

主要结果(见随附的数据表):
-
黄色 (R+G): 线性行为。 Z 偏置可以忽略不计 (~1%)。
-
青色 (G+B) 和品红色 (R+B): 非线性。 Z 偏置跳到极限 +17.6% 和 +18.3% 。
-
白色 (R+G+B): 非线性。 Z 偏置峰值 +20.2% 。
测试条件:
-
拉电流: iPhone OLED (sRGB D65)。
-
验证: 对原始数据进行标准化。 我们已经验证了硬件/驱动程序可以正确处理捕获速率(积分时间)缩放、从而排除了时序不匹配问题。
您是否知道问题是什么、或者对如何解决问题有任何建议?
谢谢、
Willy