Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR1843AOPEVM
主题: AWR1843AOP 中讨论的其他器件
我正在使用 AWR1843AOPEVM 作为顶点项目的一部分。 我已经测量了器件在空闲和主动检测时的功耗、但我也想仅测量传感器本身的功耗。 有办法做到这一点吗? 或者仅适用于传感器的功耗数据是否可在某处获得?
我还尝试测量从电路板上电到开始检测的启动时间。 但是、由于我必须在每次电路板关闭并打开后都发送一个.cfg 文件、因此我无法很好地跟踪该时间。 是否存在报告启动时间的位置? 或者、是否有办法自动发送.cfg 文件或将.cfg 文件存储在非易失性存储器中?