This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOPEVM 功耗和启动时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617863/awr1843aopevm-awr1843aopevm-power-consumption-and-start-up-time

器件型号: AWR1843AOPEVM
主题: AWR1843AOP 中讨论的其他器件

我正在使用 AWR1843AOPEVM 作为顶点项目的一部分。 我已经测量了器件在空闲和主动检测时的功耗、但我也想仅测量传感器本身的功耗。 有办法做到这一点吗? 或者仅适用于传感器的功耗数据是否可在某处获得?

我还尝试测量从电路板上电到开始检测的启动时间。 但是、由于我必须在每次电路板关闭并打开后都发送一个.cfg 文件、因此我无法很好地跟踪该时间。 是否存在报告启动时间的位置? 或者、是否有办法自动发送.cfg 文件或将.cfg 文件存储在非易失性存储器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander、

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在查看您的查询、请给我们一些时间回复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alexander、

    在某处是否有仅传感器的功耗数字?

    我想您想知道不带 EVM 的传感器的功率值吗?
    您可以参阅 产品页面上的 AWR1843AOP 数据表

    或者是否有办法自动发送.cfg 文件或将.cfg 文件存储在非易失性存储器中?

    为此、您可以参阅 Radar Toolbox 中提供的硬编码配置示例。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam