Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、
您好:
我使用 Putty 串行连接到 IWR6843ISK、并且没有出现提示、我假设这表明没有固件。 使用固件刷写器件。 如果是、哪里可以找到用于刷写 IWR6843ISK 器件的二进制文件? 稍后、我还将使用 DCA1000 和 MMWAVEICBOOST。 如果还需要固件升级、请告知我。 谢谢!