This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:使用 IWR6843ISK+mmWaveICBOOST 评估 3D 跟踪

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617720/iwr6843isk-evaluation-3d-tracking-using-iwr6843isk-mmwaveicboost

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

大家好

如果我们使用 IWR6843ISK+mmWaveICBOOST 请求评估 3D 跟踪、您是否介意?
客户问我们、他们使用 GUI 没有绘图。


- Flash Bin 文件: 3D_people_track_6843_demo
-GUI :毫米波演示可视化工具
-evk 连接: COM 端口连接正常

我们首先应该确认以下几点?
-固件闪存
(如果使用 MMWAVEICBOOST、则需要最新的 XDS110 固件。 XDS110 固件在 MMWAVEICBOOST 载板上的微控制器上运行、通过 XDS110 USB 端口提供 JTAG 仿真和串行端口通信。 我们已经观察到某些版本的 XDS110 固件的串行端口(COM 端口)上的数据包丢失,这可能会导致演示失败。)
-S1 DIP 开关设置  
-电源(大于 5V/3A )

如果客户使用的 GUI 错误、请告知我们正确的 GUI

此致、

松本博孝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如果您有任何更新、请告知我们。

    此致、

    松本博孝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果使用 毫米波演示可视化工具是指基于网络浏览器的可视化工具、则该可视化工具仅适用于开箱即用演示。 要实现高性能 3D 人员跟踪示例演示和许多其他演示的可视化、我们建议使用 Applications Visualizer。 应用可视化工具是 3D 人员跟踪所在的雷达工具箱的一部分。

    以下是指向用户指南的链接:
    http://dev.ti.com/tirex/local?id=mmWave_Applications_Visualizer_User_Guide PackageID=radar_toolbox

    此致、

    Pedrorm