Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK
部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、
大家好
如果我们使用 IWR6843ISK+mmWaveICBOOST 请求评估 3D 跟踪、您是否介意?
客户问我们、他们使用 GUI 没有绘图。
- Flash Bin 文件: 3D_people_track_6843_demo
-GUI :毫米波演示可视化工具
-evk 连接: COM 端口连接正常
我们首先应该确认以下几点?
-固件闪存
(如果使用 MMWAVEICBOOST、则需要最新的 XDS110 固件。 XDS110 固件在 MMWAVEICBOOST 载板上的微控制器上运行、通过 XDS110 USB 端口提供 JTAG 仿真和串行端口通信。 我们已经观察到某些版本的 XDS110 固件的串行端口(COM 端口)上的数据包丢失,这可能会导致演示失败。)
-S1 DIP 开关设置
-电源(大于 5V/3A )
如果客户使用的 GUI 错误、请告知我们正确的 GUI
此致、
松本博孝