Other Parts Discussed in Thread: IWRL6843, IWR6843, IWR6843ISK, IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM, IWRL6844
器件型号: IWR6843
主题中讨论的其他器件:、、 IWRL6844、IWRL6843
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
作为 我们产品的一部分、我们希望集成 60GHz 毫米波雷达模块、从而实现远距离人员检测和跟踪。 我们特别需要一种在 60GHz 频段运行的解决方案、因为根据欧盟法规、人类传感应用不允许使用 77GHz 雷达。 我们的主要要求如下:
- 检测范围: 在可实现的最远距离(室外条件下理想距离为 40 米或更远)下进行可靠的人体存在和运动检测。 我们知道这对 60GHz 频段来说是雄心勃勃的、希望您诚实地评估当前产品系列可实现的目标。
- 应用: 外围安全 — 雷达将用作 PTZ 摄像头系统的主要感应触发器、从而实现自主目标采集和跟踪。
- 集成: 我们计划开发一个将雷达 IC 集成到最终产品中的定制 PCB。 因此、我们对适用于量产的集成电路和用于原型设计和算法开发的评估板都很感兴趣。
- 处理: 我们打算在片上或外部 MCU/MPU 上运行检测和分类算法、因此我们关注片上 DSP 和处理能力。
您能否推荐您产品系列中最适合我们用例的 60GHz 雷达 IC、以及在开发阶段的相应评估模块 (EVM)?
感谢你能抽出时间。
此致、
Aleksandar Ristić ć