Other Parts Discussed in Thread: TDC7200
部件号: TDC7200
你好
我正尝试使用 SPI 接口读取 TDC7200 寄存器。
上电复位后、我尝试读取 CONFIG2(地址 0x01)和预期的 0x40、这是默认值。
但我得到了下面的波形。
读取的数据似乎是 0x80、而不是 0x40。
或者、TDC7200 在第 8 个时钟(而不是第 9 个时钟)输出第一位。
请参阅虚线。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Joonghee:
我附上了 SPI 信号的以下屏幕截图、其中显示了 CONFIG2 默认值的读取情况:

观察 SDI 线、看起来好像有人试图将信号拉低、这很奇怪。 此外、在将 SDI/SDO 信号与我的信号进行比较时、我注意到的一点是、它看起来像您的 SDI/SDO 处于空闲状态、而我的处于空闲状态时低。 您的 SDI/SDO 线路上是否有上拉电阻器? 此外、当 SDO 信号返回高电平时、 似乎需要一段时间才能使信号返回高电平、这表明上拉电阻器较弱或线路上存在一些电容。
此致、
~Alicia