This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:BOOSTXL-PGA460 功耗、启动时间和远距离测量

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616951/boostxl-pga460-boostxl-pga460-power-consumption-start-up-time-and-long-range-measurement

器件型号: BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件: PGA460-Q1

我将 BOOSTXL-PGA460 用于一个顶点项目。 我已经测量了整个电路板的功耗、但想知道是否可以仅测量传感器的功耗。 这是可能的吗? 或者是否有提供该信息的地方?  

我还在尝试测量器件的启动时间。 导通然后开始感应所需的时间。 是否也有提供该信息的地方?

当尝试测量距离换能器超过 3 米的距离时、我遇到了获得良好读数的问题。 为了达到 5 米的感应距离、是否应该设置任何提示或设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您发布到传感器论坛!

    要测量换能器的电流消耗、您必须找到一种方法来隔离 EVM 上的换能器、我不确定是否有更好的方法。 或者、您可以从电路板上移除传感器、在没有传感器的情况下测量电路板的功耗、并从总值中减去差值。  我们使用 MA40H1S-R 换能器、但其数据表似乎并未提及有关功耗的任何内容。  

    器件上电所需的时间通过 TON_REG 给出、最大值为 10ms。 此外、表 6.14 时序要求中列出了突发/监听和仅监听命令所需的各种时间。

    当您尝试在 3 米以外获得良好读数时遇到的问题、您遇到了哪些问题?  

    此致、

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的问题是、当我尝试检测 3 米以上的距离时、要么噪音太高、要么读数太弱。 在 6 米处获得最佳读数(突发脉冲,驱动器电流限制,记录时间长度)的最佳预设/参数是什么?阈值的最佳配置是什么? 还应注意哪些其他参数? 我正在使用 PGA460-Q1 EVM 附带的传感器、但如果您推荐使用另一个传感器、您能告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、除了我的另一个回答之外、如果我想换掉另一个换能器、是否还有相关文档说明如何操作? 我看到 TI 列出了该板可以兼容的多个换能器。 目前、我们仅使用套件附带的默认传感器(连接到子卡)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您当前使用的寄存器设置是什么? 您是使用 GUI 获取初始结果还是使用自己的固件?

    关于如何换能器换向另一个换能器、请参阅以下常见问题解答的第 4.4 节“硬件修改“: PGA460 常见问题解答 (FAQ) 和 EVM 故障排除指南 

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    感谢该文档、它将非常有用。 我附上了两张图片、其中显示了我当前使用的设置。 我使用 GUI 来获得初始结果、通过更改不同的值、可以在 3 米范围内成功获得但不超过该范围。  

    此致、  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的分享! 我需要一些时间来查看您的设置、明天会返回给您。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您是否有机会查看设置? 感谢您到目前为止提供的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    为延误道歉!

    对于更远距离 (>3m)、使用 GUI 的数据监视器时、是使用预设 1 还是预设 2? 预设 2 似乎是针对更远距离检测进行配置的预设 2。

    如果您看到的信号相当弱、则可以尝试调整预设 2 的数字增益、该预设 2 看起来仍然具有 SR 增益和 LR 增益设置为 x1。 或者、您也可以尝试使用更大的 AFE 增益范围、看看这样是否有用。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 AFE 增益范围就是问题所在! 感谢您的帮助